This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:VDD1/VDD2在不同电压下

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743860/amc1311-vdd1-vdd2-at-different-voltages

器件型号:AMC1311

大家好、  

最近有一个问题问过我、工程师想知道如果 VDD1和 VDD2处于不同电压、AM1311是否仍能正常工作? 器件是否会关断、输出是否相应扩展、或者器件是否会在最低电压下运行?

您能帮助澄清吗?

谢谢、  

Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jamie、

    根据 AMC1311数据表第4页、VDD1电源在标准器件上的电压范围为4.5至5.5V、在"B"级版本上的电压范围为3.0至5.5。 VDD2的电压范围为3.0至5.5V。 输出电压保持不变、B 级器件的输出失调电压略有变化(请参阅表5)。