This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:在不为 V+供电的情况下、是否存在保留电流检测的风险?

Guru**** 2502395 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210, INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742814/ina210-is-there-any-risk-to-leave-current-flow-rsense-while-doesn-t-power-v

器件型号:INA210
主题中讨论的其他器件: INA212

大家好、

我们使用 INA210进行电流感应。 在某些情况下、我们将通过断开 V+来关断 INA210、我想知道在没有电源 V+时是否有电流流经 Rsense? 是否有损坏 IC 的风险? 假设最大电流为4.8A、Rsense 2MR。

谢谢。

Mingmo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mingmo、您好!

    感谢您访问该论坛、以获得有关我们器件的最佳体验。

    您的问题的答案是、在电流仍流经 Rsense 的情况下断开 V+引脚的连接是可以的、也是可以接受的。 根据数据表中的绝对最大额定值表6.1、IN+和 IN-之间的输入差分电压可以介于+26V 和-26V 之间、并且器件不会发生损坏。 在您的情况下,输入差分电压为4.8A* 0.002mΩ= 9.6mV,因此没关系。

    如需了解相关信息、我们提供了一份应用手册、其中介绍了当浮动 V+引脚以关闭电源时 INA212 (与 INA210系列相同)的操作。 这是文档。
    www.ti.com/.../sboa180a.pdf

    希望这对您有所帮助、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、
    我明白了。 谢谢你。
    此致。