This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:工作温度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743157/log114-operating-temperature

器件型号:LOG114

大家好、

数据表显示了以下内容。
> LOG114的额定工作温度范围为−5°C 至+75°C,工作温度范围为−40°C 至+85°C

如果客户的应用要求 Ta=85°C,是否有任何问题?
我的客户对 该器件的担忧仅限于 Ta=75°C、因此希望了解"可操作"的含义。
例如、在 Ta=85°C 时是否有任何数据?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    在-5C 至75C 的额定温度范围内、LOG114将满足数据表中指定的所有最小/最大参数限制、而在工作温度范围内、仅保证器件作为对数放大器正常工作、但在-40C 至之间可能无法满足某些数据表最小/最大规格 工作温度范围为-5C 和75C 至85C。