This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:用于时钟信号的电压跟随器、具有极低的驱动能力(25pF)

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743820/buf602-voltage-follower-for-a-clock-signal-with-very-low-drive-capability-25-pf

器件型号:BUF602

大家好、

我正在为新的直流/直流转换器设计最终测试板。 该器件具有两个 SYNC 引脚、这两个引脚是输出一个时钟@ 500kHz 或采用的 I/O 引脚

外部输入时钟。

当它配置为输出时、以下是规格:-

  • 该引脚的驱动能力为25pF。 它可能会驱动100pF 左右、而信号不会严重变形。
  • 该器件的上升时间为100ns、下降时间约为10ns。  
  • 振幅最小值为3V、最大值为7V

考虑到这一点、我计划将一个电压跟随器与这个引脚串联、以便能够准确测量信号。  

TI 目录中是否有一个电压跟随器适合这种情况? 我把 BUF602看作可能的竞争者。

请告诉我是否有其他更适合这种情况的人。  

谢谢、

Ravi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi、欢迎来到 E2E、

    您确定需要缓冲器吗? 如果它是时钟信号和方波、则可以从 LMx19等高速比较器获得更好的性能。

    此致、

    肖恩