This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302EVM:AMC1302EVM 上有噪声?

Guru**** 2689085 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302EVM, AMC1302, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743068/amc1302evm-noise-on-amc1302evm

器件型号:AMC1302EVM
主题中讨论的其他器件: AMC1302AMC1311

尊敬的 TI 成员:

我评估了 AMC1302EVM

我在其上获得了240Vac 的线性输出、并将分压器5M 和1K 连接到输入、但输出正弦信号不好、

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Riko:

    我认为您看到的是来自5M 电阻器的噪声。 向器件的输入端添加 RC 滤波器将有所帮助。

    AMC1302EVM 具有用于此类滤波器的占位符。 电阻器 R1和 R2是0欧姆电阻器、C8、C4、C5是 DNP、因此目前没有滤波器。 您可以轻松安装组件以添加自己的过滤器。

    有关 RC 滤波器的设计、请参阅精密实验室系列的第5部分: training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用低通无源滤波器? 它来自主 V AC 您建议的截止频率是多少? 60 Hz ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 DNP? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Riko:

    是的、您可以使用低通无源滤波器。 您看到的噪声频率是多少?

    根据我对测量的理解、您测量的基本信号为60Hz (240VAC)。 如果您使用60Hz 的截止频率、则基波信号将会出现衰减以及噪声。 我会将截止频率增加到至少600Hz、以便基波信号的衰减最小。

    DNP 表示"不安装"或"不安装"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议使用哪种类型的电容器?

    钽? 10K 电阻器应该是良好的起点吗?

    1/2 PiRC = f 截止频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Riko:

    陶瓷没有问题。 C0G 或 X7R。

    有关 RC 滤波器的设计、请参阅精密实验室系列的第5部分:training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    10k 的电阻值将过大。 AMC1302的输入阻抗小于30kOhm。 电压感应应用通常使用 AMC1311等高输入阻抗器件、因为输入级本质上是分压电路。 您可能需要考虑具有较高输入阻抗的器件。