This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4501:从差动到单端的转换

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4501, VCA824, VCA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743602/ths4501-conversion-from-differential-to-single-end

器件型号:THS4501
主题中讨论的其他器件: VCA824VCA821

您好!

我的客户正在寻找从差动到单端的运算放大器
条件低于。
现在、客户正在使用 AD8130。 在以下情况下、它无法正常工作。
Web 的交叉参考显示了 THS4501与 AD8130的对比。
但该放大器是全差分放大器。

问题1:您能告诉我如何在 THS4501上从差分转换到单端、请告诉我吗?
    请告诉我示例电路吗?
问题2:您对此情况是否有其他推荐的放大器?

[条件]
-从差分转换到单端
-输入波形为正弦波。 它是10kHz~25MHz。
-5.1次(例如:输入=14mVpp~280mVpp -> 145mVpp~2.88Vpp)
-需要超过240V/us 的 SR
-±5V 电源

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masahiko-San、

    我不认为 THS4501是与 AD8130相当的器件。 请为此应用改用 VCA821或 VCA824、它将满足上述所有客户要求。

    此致、
    Rohit