This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082CP 为什么引线框看起来氧化或腐蚀? 直流18+

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743485/tl082-tl082cp-why-do-the-leadframes-look-oxidized-or-corroded-dc-18

器件型号:TL082

大家好。这是联合部件的夏季。  

最近、我获得了 TI 器件 TL082CP、但引线框看起来像氧化的。 如下图所示。  

因此、我找到了另一家可靠的供应商来购买该器件、他们的器件看起来不像 oxidized.pl、请查看下面的图片、

它们都是直流18+、所以我很困惑、这是否意味着某些部件使用的是非粗糙引线框、而有些部件则是粗糙引线框?

标记顶部有一些不同之处(字型和排印...)

有人知道为什么? 您是否会遇到同样令人困惑的问题?

请告诉我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    外观差异可能会使引线框变粗糙、但让我来看看该部件的细节、然后返回给您。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    该器件最近更换为粗糙的引线框、这说明了轻微氧化的外观。 电气性能没有差异。

    保罗