This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:复位引脚、输入滤波器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743545/ina381-reset-pin-input-filter

器件型号:INA381

您好!

我们的客户对 INA381有疑问。

/输入滤波器
输入滤波器差分电容是否有上限? 如果它太大、如果它影响性能、请详细告知我们。
由于它是直流输入、 因此他们希望尽可能增大电容。
我知道 警报响应将延迟。

/ALERT 功能
kΩ 打算在10 μ s 时上拉锁存模式。 是否应在打开电源后将其关闭一次?

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。

    /输入滤波器
    输入滤波器中的大电容器不应成为问题。

    /ALERT 功能
    如果您的客户希望能够清除警报、则应将 RESET 引脚设置为低电平。 如果您的客户想要禁用或不使用警报、则他们会将 CMPREF 连接到 VS+、将 CMPIN 连接到 GND。