This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:INA148是否适合我们的应用

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: INA148, ISO124, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742650/ina148-is-ina148-suitable-for-our-application

器件型号:INA148
主题中讨论的其他器件: ISO124INA240

您好!

我们的应用可以使用2个映像进行描述。  

案例1:

与这种情况相关的疑问:即使基准电压= 0V、IC 也能按预期工作。 在这种情况下、CMV 范围是多少、因为数据表仅给出参考电压=0.25V 或 Vs/2的值。若要将其短接、对于 IN 上的最小电压、该 IC 在 Vref = 0V 时是否正常工作。 考虑到 VIN+始终大于 VIN-。

案例2:

与此案例相关的疑问:  

1、即使如图所示的感测电路没有公共接地连接(预计偏置电流的返回路径会出现问题)、IC 也能按预期工作。

2、我们正在考虑使用这种高共模电压 IC、因为我们认为在第二种情况下、接地将会不同、IC 可能会因高共模电压而受损、这可能会由于两种接地电压的差异而出现在输入端。 在第二种情况下、测量电压并不重要、我们只需确保 IC 不会损坏。 您是否认为这是一种超限、我们应该使用正常的低共模电压差分放大器?

请注意- 60V 是我们应用中的最大电容器电压、相应的 IN+、IN-电容器接地电压为2.5V、1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    如您所述、数据表指定了(VIN+)-(VIN-)=0V (差分输入电压为0V)和 VREF=0.25V 以及单极+5V 条件下的共模电压范围。  这是为了使器件保持在线性区域内。  需要记住的一点是、INA148输出级受电源轨限制、在第1种情况下、输出摆幅限制在250mV 至+4V 之间。  由于输出是输入差分加上基准引脚上电压(在本例中为0V)的函数、因此该器件仅在差分输入信号超过正+250mV+(INA 偏移)或 Vin >+255mV 时保持线性运行。

    随附的是当共模电压范围变化时输出电压的 TINA 仿真。  对于 V+=5V、V-=0V、VREF=0且输入电压固定的情况(VIN+)–(VIN-)= 1V、此器件可在-4V 至+75V 的共模电压下工作。  此外、GND 引脚连接的情况(1)的原理图表明、共模电压和差分电压将始终保持为正。   

    正确、在情况(2)中、INA148器件 GND 和输入信号 GND 之间的差值不得超过共模电压规格、否则器件将超出其线性区域。  对于采用+5V 单极电源且 VREF=0V 的 INA248、GND 电压差不能超过大约-4V 至+75V。  如果您预计 GND 差异将大于此电压、则可以设置 REF=2.5V 以扩展范围、使用+5单极电源将 REF 设置为-47.5V 至+32.5V、或使用±5V 双极电源将共模范围扩展到-100V 至+80V (VREF=GND)。  如果共模超过±200V、则会损坏 INA148。

    如果您希望 GND 差异超过这些共模电压、则可以考虑使用隔离放大器、例如 ISO124。

    谢谢、此致、

    Luis

    TINA 仿真文件:

    e2e.ti.com/.../INA148_5F00_commonmode.TSC

    INA148 TINA 仿真结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    非常感谢。 但您错过了一件事。 我们问、即使输入信号和差分放大器的接地端不同、IC 也能正常工作吗? (假设共模电压处于允许的限值内)我知道 IC 不会损坏、但它能够提供正确的输出电压、因为任何偏置电流都没有返回到感测电路的路径。 我在第二个案例的第一部分提到了这一点。 请参阅。

    我在 Analog Electronics 不是很好、如果有任何帮助、我将不胜感激。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、

    无需为 INA148之外的输入偏置电流创建路径。 INA148的内部偏置电流可以在内部流动。 否则、图5中所示的交流耦合差分放大器无法正常工作。

    但请仔细阅读数据表的"输入阻抗"部分。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    这是否意味着、在偏置电流方面、INA148与 INA240完全不同? 我这样说是因为广先生在以下谈话中说、INA240需要感测电路提供直流偏置电流:

    e2e.ti.com/.../735065
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、

    是的、我认为 INA240与 INA148不同、因为它在输入端包含一个额外的"内部偏置网络"方案。 另请参阅数据表的第9.1.1节。

    Kai