This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4021:输入阻抗

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743252/ths4021-input-impedance

器件型号:THS4021

我正在寻找 THS4021的差分和共模输入阻抗规格、该规格是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stephen、

    差分输入阻抗不可用。 对于共模输入、电阻为1兆欧、电容为1.5pF。 这可以在第4页的"输入特性"下找到。

    最棒的
    Hasan Babiker