This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:单端使用

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743264/pga204-single-ended-use

器件型号:PGA204
主题中讨论的其他器件:PGA205

大家好、

PGA205是否可与单端输入搭配使用? 我在数据表中查看了是否有用于此用途的应用电路、但没有看到。  

如果它可以与单端输入配合使用、我是否可以遵循示例应用电路?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、
    是的、只要输入共模电压保持在指定范围内(±15V 电源上的最小值为±10.5V)、PGA205就可以与单端信号搭配使用。 对于单端信号、您需要将 VIN-引脚接地并将您感兴趣的信号应用到 VIN+引脚、如数据表的图9所示。