This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:3.3V 电源

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743238/usb2any-3-3v-power-supply

器件型号:USB2ANY

大家好、

我想使用 USB2ANY 与 MSP430进行 I2C 和 UART 通信。 如果我想使用板载3.3V_ISO 电源(USB2ANY 的3.3V 电源没有足够的电流能力)为 MSP430、数字隔离器等供电、能否将3.3V_ISO 及其接地端连接到 USB2ANY 的3.3VEXT 和 GND? 谢谢。

此致、

一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一分钱

    我将通过电子邮件向您发送一个链接、以在内部发送此问题。

    此致
    Dennis