This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:增益选项

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742795/pga281-gain-option

器件型号:PGA281

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。

我的客户正在寻找以下规格 PGA。

  • 带宽:直流~100kHz
  • 失调电压:小于1mV
  • 增益:0~20dB

然后、他提出了一些问题、如下所示。

  1. 您能否提出符合上述规格的合适器件?
  2. PGA281的增益配置、它的增益是否仅如表1 (P6)中所示?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota、
    我们的所有 PGA 都具有固定增益阶跃、如 PGA281所示。

    您的客户需要多大的调整范围才能获得增益? 通常、我们的 PGA 具有以下三种增益配置之一:二进制(.5x、1x、2x、...)、十进制(1x、 10x、100x、...)或示波器(1x、2x、 5倍、10倍)。 此外、您的客户是否需要 PGA 的单端输入或差分输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速回复。
    我的客户正在寻找单端输入(±5V 输入信号)、0~20dB 增益以及大约8位增益步长。

    此致、
    Sthoa Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota、
    遗憾的是、PRAMPS 没有具有8位分辨率的0-20dB PGA。 可以使用倍增 DAC 或数字电位器来实现此电路。 可能值得在 DAC 论坛上发布问题、以查看他们是否有任何意见。