This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141:TLE 2142仿真模型

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/743100/tle2141-tle-2142-simulation-model

器件型号:TLE2141
主题中讨论的其他器件:TLE2142

您好专家。

我的客户使用 TLE2142。

我的客户希望在±22V 的电压下进行仿真。

但是、TLE 2142的仿真模型仅支持

高达+ 30V、无法评估±22V

是否有好的方法来实现它?

最好的雷加尔

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福泽-圣您好、

    TLE214x 系列的仿真模型刚刚更新、支持整个电源电压范围。 请建议您的客户下载下面突出显示的较新文件之一、这些文件可从 TLE2142产品文件夹"工具与软件"选项卡中获取

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器