This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8272:LM8272热特性

Guru**** 2818185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742840/lm8272-lm8272-thermal-characteristics

器件型号:LM8272

LM8272结至外壳(Theta JC)的热阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    虽然我们没有在数据表中指定 Theta JC、但我们在第6.4节中指定了 Theta JA (结至环境热阻)。 Theta JA 应足以计算因功率耗散而导致的温度变化。 我是否可以问您为什么要特别寻找 Theta JC?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我们要通过电路板将其导通冷却到散热器中。
    Theta JA 不足以根据本地电路板温度预测结温。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    这里是 Theta JC 值、以及您需要的其他热阻和热特性参数。 所有值均以摄氏度/瓦为单位

    LM8272MM/NOPB

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 161.5

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 53.6

    Result - Theta JB (标准数据表值) 82.7

    结果- psi JT (标准数据表值) 4.5

    结果- psi JB (标准数据表值) 81.3

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我要找的。 谢谢