This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA337:什么是适合压电式传感器的运算放大器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742698/opa337-what-is-a-proper-op-amplifier-for-piezoelectric-sensor

器件型号:OPA337

我正在为压电式声学传感器设置放大器(频率响应50Hz 至20kHz)。

传感器具有非常高的输出阻抗。

运算放大器需要高输入阻抗和低噪声。

我对它有几个问题:

(1) OPA 337是否是不错的选择? 是否有更好的运算放大器选项?

(2)什么电路配置是好的? 虽然我知道可能同时使用电压应用和充电应用、但我不确定哪种应用更好。 是否有一些现有的良好配置?

我希望能得到一些建议。

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai、

    OPA337是低输入偏置电流的理想选择。 首先、我将查看此应用手册以了解更多详细信息、其中讨论了充电模式和电压模式电路。

    www.ti.com/.../sloa033a.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我!
    保罗