This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N-Q1:输出容差计算

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1, AMC1311, LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184374/lmv321-n-q1-output-tolerance-calculation

器件型号:LMV321-N-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311-Q1AMC1311LMV321

您好、TI 专家、

如果在 以下应用中将 R218和 R219的"右侧"短接在一起、我是否知道如何判断输出电压容差?
我们将 R588/C173/R587的0.5V 偏移相加。
正如我知道的、Ibias 和 Vos 会影响 Vout、但不确定如何根据该值来判断输出容差。
您能否指导我们如何计算本例的 VOUT 容差? 我们需要从"HV_Sene_AI"中对级联 ADC 进行校准

QT1 = 5V、容差为1%。


期待您的回复。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    取一个理想的放大器并在外部添加输入偏置电流和输入失调电压:

    e2e.ti.com/.../chia_5F00_lmv321.TSC

    您仍然必须考虑电阻器的制造容差。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处使用1%容差电阻器和1%容差5V 电源电压:

    e2e.ti.com/.../chia_5F00_lmv321_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供数据。

    Ib 是流入 IN+和 IN-引脚的电流、我对吗?  我们是否会根据上图看到不同的结果?

    虽然我们将输入侧短接在一起、但这是否意味着我们应该像上图中的20k 欧姆连接方式那样将其视为 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chia、

    输入偏置电流产生的误差将是输入偏置电流(IB)与输入失调电流(IO)的组合。 Kai 考虑了其中一个输入为200nA、另一个输入为250nA。

    从数据表中、您可以看到这些数字的来源。  

    由于该器件具有双极输入级、因此最大 IB 为250nA、最大 IO 为50nA、因此在最坏情况下、您可以从 IB 中减去 IO。 虽然 IO 可以为正或负、但 IB 指定为最大250nA、因此在最坏情况下、一个输入上的 IO 为250nA、而在另一个输入上为200nA。 这种情况下的最坏误差是将较高的偏置电流置于阻抗最大的输入端。

    您可以通过匹配输入的阻抗来最大程度地减小输入偏置电流产生的误差。 这使输入偏置电流导致的电压差仅为输入失调电流。 输入失调电流的最大值为输入偏置电流的1/5。  

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    校准期间、如何将20k 电阻器连接在一起? 校准期间、您是否断开它们与原始电路的连接? 它们是完全浮动的、并且只能连接到自己吗?

    您能否展示解释校准开关的完整原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们没有计划将输入侧实际浮动以进行测试。

    只是想知道如果我们在20k 欧姆的右侧浮动会是什么。

    目的是对以下 ADC 进行校准。  

    右侧将是 AMC1311-Q1的差分输出引脚。

    但我们假设 AMC1311-Q1输出为零。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chia、

    还有其他问题吗?  

    请告知我们您的问题是否已解决。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    到目前为止没有其他问题。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    [引用 userid="469976" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184374/lmv321-n-q1-output-tolerance-calculation/4462349 #4462349"]但我们只是假设 AMC1311-Q1输出为零。

    嗯、我认为您不能假设这一点、即使 AMC1311断电也是如此。 LMV321的输入偏置电流将在断电的 AMC1311内以稳定的方式偏置 Pn 结、从而导致 AMC1311输出端的电势与零电压不同。

    Kai