This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器 LM107替代产品

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM741, TL071H, OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184841/operational-amplifier-lm107-replacement

主题中讨论的其他器件:LM741TL071HOPA990

大家好、我需要知道 LM107的替代产品

LM741是吗??

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM107是一款40V 运算放大器、可实现高达正电源的输入电压。

    通常、可能的替代产品可能是 TL071H 或 OPA990。 如果我们知道应用程序及其要求、就可以提供更好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    请记住、LM107的工作温度范围为-55°C 至+125°C 更换产品是否还必须符合此规格?

    Kai