This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA391:请求数据表更改 SBOS925B 的信息(TI PCN20221110000.0 // Plexus PCN0006985-390-857;CPN:M946766A001-857)

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1174537/opa391-request-info-for-the-datasheet-change-sbos925b-ti-pcn20221110000-0-plexus-pcn0006985-390-857-cpn-m946766a001-857

器件型号:OPA391

尊敬的 TI 团队:

我们 对更新后的数据表 SBOS925B 有一些疑问、请帮助检查和恢复:  

  1. 突出显示的项目2:它是指“绝对最大额定值”吗?
  2. 突出显示的项目4:是否如下面所示进行了更改?

SBOS925A:                                                                                             

SBOS925B:

  1. 突出显示的项目5:图6-7如第11页所示。
  2. 突出显示的项目6:请告知图10-2、在第24页中找不到哪一页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、

    我希望我对你的问题的评论有助于回答这些问题。

    这是一个拼写错误、我将在 OPA2391YBJ RTM 时对此进行修改。

    2.是的。

    3.将予以更正。

    4.对不起,不是图10-2,而是图8-7。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好!  

    感谢您的回复!

    您是否知道 OPAx391的数据表是否会再次修订并在何时进行修订?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、

    修订后的数据表应于 E/12月发布 (与 OPA2391YBJ RTM 的时序相同)

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata 您好,修订后的数据表现在发布了吗? 还是很快?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、

    我可以看到新的数据表现已在线发布、OPA2391YBJ 显示为已发布。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我根据您的查询修改了数据表。
    请检查一下。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Iwata!

    我 只需要对图6-7进行另一个澄清、具体情况见第11页。 您能在 第10页确认保留此内容的原因吗?

    是 因为从第10页开始的"6.7典型特性"部分,所以您仍保留在第10页上,还是以后将再次修订到第11页?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sue、  

    下面的差异显示在修订版 A 和 修订版 C 之间相位标度的右 Y 轴上。  此外、图6-7在第11页的最新 C 版本中分配。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond