This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:MPY634 V+引脚和输入引脚内部短路问题

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184348/mpy634-mpy634-v-pin-and-input-pin-internal-short-problem

器件型号:MPY634

你好  

我将使用 MPY634混频器芯片

如下图所示、电源引脚(15V/-15V)连接到电源、只有接地端连接到 x2 Y2引脚、

但输入端子和 V+电源引脚之间发生了内部短路。

在什么情况下、输入引脚和电源引脚之间会发生内部短路? 请告诉我这种情况。 

原因是否可能是由于焊接烙铁长时间接触引脚?

谢谢你。

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    我会尝试清洁适配器板。 带上牙刷和许多灵气。 然后用嘴将芯片下方的精神吹走、彻底干燥电路板、然后再加电。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    您的分线板上似乎有大量的焊剂残留物。 助焊剂是一种导电材料、电路板上残留的助焊剂可能会成为导电桥、从而导致引脚之间发生电气短路。

    我建议使用去除剂溶剂溶剂来清洁 PCB 和牙刷、如 Kai 建议的那样、彻底清洁您的电路板。

    经验不足的 PCB 汇编器可能会使用焊锡尖端损坏组件封装、引脚或 PCB 布线、在这种情况下、您必须从全新的电路板和组件开始。 通常、这种类型的误差明显可见、例如元件引脚从封装中脱落或 PCB 迹线从电路板中脱落。

    始终建议在使用焊料流组装或修改 PCB 后对其进行清洁。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    正如您所回答的、我清洁了焊剂并再次进行了测试、但内部短路仍然存在。

    当我检查总共4个芯片时、输出和通用-vs 引脚之间发生短路。

    由于焊剂已导致内部短路、因此即使在将其擦除后、内部短路是否仍然发生? 

    它可能与 EOS 问题有关吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    当您使用欧姆表进行测量或尝试找出某些芯片引脚之间的假设短路时、请务必小心。 这会通过超出绝对最大额定值来很容易损坏芯片。 请参阅数据表。 此外、输入电压不得超过电源电压。 因此、在加电期间、首先为 MPY634加电、然后应用输入信号。 反之亦然、在断电时、首先移除输入信号、然后关闭 MPY634。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    目视检查电路板后、您是否看到放大器引脚或 PCB 铜上残留的任何焊料或助焊剂残留电桥? 我注意到、在您的图像中、至少有一条 PCB 布线会暴露铜、因为从焊接烙铁上移除了阻焊层。 PCB 焊接中的这些类型的误差会产生额外的表面导电路径、从而导致电气短路。

    如果器件在电路短路时通电、则器件可能会由于超出绝对最大额定值而损坏。

    此外、如 Kai 所述、欧姆计 的功能是向电路施加电压并测量产生的电流。 例如、如果放大器断电(Vs = 0V)、并且欧姆计对输入引脚施加4V 的电压、则超出了绝对最大额定值、器件可能会损坏。

    以下 TI 高精度实验室视频介绍了电气过载以及放大器如何损坏。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-introduction?context=1139747-1139745-14685-1138807-13956

    此致、

    扎赫

x 出现错误。请重试或与管理员联系。