This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:LM311DR 工作频率不稳定

Guru**** 2927190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1180866/lm311-lm311dr-operating-frequency-is-unstable

器件型号:LM311
主题中讨论的其他器件: LM339

尊敬的团队

我们使用了两批 LM311DR、但一批的工作频率不稳定。

正常工作频率为192kHz、但有时会达到96kHz。 附加测试图片和视频。

我们检查了它们的顶部标记、极性点和线出现在输出频率不稳定的设备上。

我们应该如何调试产品? 请提供专业建议、谢谢

  e2e.ti.com/.../video_2800_11_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请显示原理图并对输入信号说点什么。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    正如凯先生所说,我们需要更多的信息。 例如原理图、显示了电源和预期输入电压范围。

    所展示的内容可能来自多个来源。

    示波器图片显示了要比较的"良好"和"不良"运行的电源电压、输入和输出。

    这是新设计还是现有设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul  

    请参阅 原理图。

    此外、我还提供了两批产品的顶级标记图片。 输出频率异常的产品显示两种极性标记:线和点。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会将 LM311的引脚5和引脚6直接连接到电源电压。 这将以恒定的方式改变输入级的操作点。 我会将它们保持断开状态。

    此外、您是否确定自己没有超出 LM311输入端的共模输入电压范围? 请参阅数据表的第6.3节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    比较器上的输入电压是多少? (引脚2和3)。

     标记上的圆圈和线条表示芯片的方向以及引脚1所在的位置。 但右侧的芯片看起来是 LM339。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭这个线程、因为我们没有听到。 如果您有任何更新、请随时回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉,答复迟到了
    图片中显示了我们重新测试的结果:  
    引脚3 (蓝色)、最大电压+ 4.88V、最小电压- 5.12V、  
    PIN2 (黄色)、最大电压+2.08V、最小电压- 2.2V、  
    PIN7输出引脚(紫色)、最大电压+12.0V、最小电压+0.88V。
    请提供建议、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎起雾与蓝色针脉冲有关。 到达 LM311引脚3的脉冲高于示波器图中所示的值并超过 LM311允许的共模输入电压范围、或者它们通过 R92将疯狂的电流尖峰注入信号接地、并导致巨大的接地噪声以及这种起雾或 FAST 针脉冲的边缘会电容性地杂散耦合到 LM311的引脚2中、并导致起雾。

    将 R92增加到10k 并将 C67降低到22p 有助于降低流入信号接地的电流尖峰。 使用实心接地层有助于降低由针电流尖峰引起的接地噪声。 在 LM311的两个输入端插入具有小时间常数的 RC 低通滤波器有助于最大限度地减少输入之间的交叉耦合。 从100R 和22pF 开始。

    故障的另一个原因可能是 U7A 不稳定:每次穿刺针脉冲交叉耦合到 U7A 的输出时、都会发生振铃、从而导致电荷注入。 在这里、上述 RC 滤波器还将有助于将 U7A 的输出与针脉冲隔离。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的出色支持

    如果需要进一步的支持、 我们将在1月3日假期结束后再次进行审查。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭这个线程、因为我们没有听到。