This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301-Q1:连接到 VDD 引脚的3.3V 或5V 额定电源

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC3330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185220/amc3301-q1-rating-of-3-3v-or-5v-power-supply-connected-to-vdd-pin

器件型号:AMC3301-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3301AMC3330-Q1

连接到 AMC3301的 VDD 引脚的3.3V/5V 电源的额定功率是多少? 电源需要是 LDO 还是可以将12V->3.3V/5V 开关转换器的输出连接到

为 IC 供电? 我提出这一要求的原因是、我计划在电机驱动应用中使用 IC、使用 SiC FET 进行相电流测量、并且担心噪声 会破坏电流测量。

谢谢、此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    放大器的电源电压始终需要干净、稳定且无噪声、并且可以由线性稳压器或开关进行探测、前提是要保持电源电压纹波足够低。 良好的开关电路在输入和输出端始终具有 π 型滤波器、通常建议使用该滤波器、并在开关的数据表或应用手册中进行讨论。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    除了 Kai 对开关的评论外、请在数据表(第5页)的第6.5节中找到 AMC3330-Q1的最大功耗。  此处显示的数字假设您使用的是来自高侧 LDO 的1mA 电流。