This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有锁存输出比较器的集成电流放大器

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: LM392-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184644/integrated-current-amplifier-with-latched-output-comparator

主题中讨论的其他器件:LM392-N

大家好、

我正在寻找具有锁存输出比较器的集成放大器。 具有以下提到的规格。

输入电压= 2.5V 至36V

增益= 5或更低

压摆率= 30V/us

符合汽车级 AEC-Q100或 AEC-Q101标准

SMD 器件  

请尽快推荐有用的器件。

谢谢、

Suma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    您是否已在此处搜索:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html

    µs 电流感应放大器、30V/μ s 的压摆率相当高。 您是否考虑过将比较器与放大器分离并使用单独的芯片?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suma、

    输入摆幅为33.5V,增益为5;这使得输出摆幅为168V。 是这样吗?

    什么是电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick:

    我正在寻找5V 的输入电压和小于5的增益。 压摆率10V/us 至15V/us 的放大器。 通过汽车认证的器件。 SMD 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suma、

    以下是5V 电源15V/us 压摆、15MHz 和汽车类产品的搜索 URL。  https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p22typ=15;8000&p23typ=15;8000&p1498=Automotive&p1261max=5;180&p1261min=0.9;5

    您可以使用第二安培作为比较器/锁存器、但它的响应会比实际的比较器慢。

    下面是按速度分类的单通道汽车比较器列表。  https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#p480=1;1&p1498=Automotive&sort=p83;asc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick:

    感谢您的器件建议。 我正在寻找成本更低的锁存比较器输出或具有锁存输出比较器的集成放大器。

    以下规格:

    输入电压= 5V

    运算放大器的压摆率= 10至15V/us

    增益小于5

    锁存输出

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suma、

    我不知道同一封装中有任何高速运算放大器和比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick:

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    我知道的唯一 OPAMP /比较器组合是 LM392-N 但这只是一个低速运算放大器(1MHz)和一个低速比较器(1.3µs μ A)。 在同一芯片上实现更快的 OPAMP 和更快的比较器没有多大意义、因为两个器件在高频下会产生不必要的交叉耦合效应。 用户需要使用 OPAMP 和比较器单独的电源电压键合线和封装引脚、以允许单独和独立的电源去耦电容、并防止公共接地键合线交叉耦合。 那么、在单独和单独的封装中使用运算放大器和比较器更简单、更有意义。

    有点像使用 CD4046:在敏感电路中、您需要使用两个单独的 CD4046、并使用其中一个的相位比较器和另一个的 VCO

    Kai