Other Parts Discussed in Thread: LM392-N
大家好、
我正在寻找具有锁存输出比较器的集成放大器。 具有以下提到的规格。
输入电压= 2.5V 至36V
增益= 5或更低
压摆率= 30V/us
符合汽车级 AEC-Q100或 AEC-Q101标准
SMD 器件
请尽快推荐有用的器件。
谢谢、
Suma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Suma、
您是否已在此处搜索:
https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html
µs 电流感应放大器、30V/μ s 的压摆率相当高。 您是否考虑过将比较器与放大器分离并使用单独的芯片?
Kai
Suma、
以下是5V 电源15V/us 压摆、15MHz 和汽车类产品的搜索 URL。 https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p22typ=15;8000&p23typ=15;8000&p1498=Automotive&p1261max=5;180&p1261min=0.9;5
您可以使用第二安培作为比较器/锁存器、但它的响应会比实际的比较器慢。
下面是按速度分类的单通道汽车比较器列表。 https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#p480=1;1&p1498=Automotive&sort=p83;asc
您好、Suma、
我知道的唯一 OPAMP /比较器组合是 LM392-N 但这只是一个低速运算放大器(1MHz)和一个低速比较器(1.3µs μ A)。 在同一芯片上实现更快的 OPAMP 和更快的比较器没有多大意义、因为两个器件在高频下会产生不必要的交叉耦合效应。 用户需要使用 OPAMP 和比较器单独的电源电压键合线和封装引脚、以允许单独和独立的电源去耦电容、并防止公共接地键合线交叉耦合。 那么、在单独和单独的封装中使用运算放大器和比较器更简单、更有意义。
有点像使用 CD4046:在敏感电路中、您需要使用两个单独的 CD4046、并使用其中一个的相位比较器和另一个的 VCO
Kai