This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:输入共模范围

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM2901B, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182809/lm2901-input-common-mode-range

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件: 、LM339LV

客户遇到噪音问题并想知道发生了什么。 请参阅以下说明和原理图/波形。

我们发现 LM2901的输出是故障触发器(CH5)在交流逆变器直流总线上进行噪声耦合期间、您可以看到压降电压为红色。 基准电压设置为4.54V。 但比较器的输入(引脚6)似乎未达到4.54V。  

尝试将 C5增大、可以解决该问题。

还有一个问题、如果在运行期间 IN-(PIN6)低于-0.3V (单偏置电源+5V 至0V)该怎么办? 如果是、为什么输入范围超出可能导致故障触发的范围?

2.我发现 LM2901和 LM2901B 的共模输入范围不同、对吧? LM2901是否能够使用双偏置电源? LM2901B 呢?

应用:交流逆变器

信号频率:60kHz

LM2901的偏置电源:+5V 至0V

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说明中说比较器提供5V 电压、但原理图中显示的是16V 电压

    如果电源为5V、则输入电压实际上超出了有效的共模范围;LM2901需要为正电源提供2V 的余量。 不保证工作正常。

    1、如果输入电压低于 V−、则无法保证器件正常工作。 如果输入电压超过绝对最大额定值、则器件可能会损坏。 具体情况、请参阅 LM339系列应用报告的第2.6和2.7节。 为了避免这些电流、请尝试在输入端添加肖特基二极管钳位。

    2. LM2901和 LM2901B 具有相同的共模范围。 这两个器件都能够使用双电源。

    如果您希望此电路使用5V 电源、则使用具有轨到轨输入的低电压比较器、如 LM339LV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的解释。

    您好 Brian、

    是的、使用5V 电源时、您将在共模范围(-0.3V 至 VCC-2V)之外运行。 Pleass 参考 Clemens 链接的应用手册。 如果您希望具有较大的负电压、则可以使用分压器和二极管钳位配置。  这将适用于 LM2901和 LM2901B。

    由于我们的团队本周正在度假、请期待一些延迟、我们将很快与您联系。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 还有一个问题。

    如果 LM2901B 上的电源偏置电源为+15和-15V、则输入共模范围应为-15V 至+13V、对吗? 绝对最大值是多少 输入范围?

    在7.1绝对最大值 额定值表、输入引脚(IN+、IN-)为-0.3V 至38V。 我对输入范围最大值有点困惑 使用+/-15V 电源时的额定电压。   

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    −15V 至+13V 是正确的。

    电压是相对于 GND 引脚测量的、因此±15V 被视为0V… 电压为30V。 绝对最大额定值与电源电压无关、因此器件不会因高于 VCC 的电压而损坏。 有关当高于 VCC−2V 时实际发生的情况、请参阅 LM339系列应用报告的第2.4和2.5节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的支持。

    Brian、

    是的、建议的输入共模范围为-15V 至+13V、因为它与 VEE 和 VCC 引脚相关。 如果两个输入都超出此范围、我们就无法保证其行为、因为输出将被视为不确定。 但是、正如 Clemens 提到的、在高达38V 的电压下、比较器不会损坏。 请查看应用手册中的这些部分。 。