This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:INA381警报第一次未被锁定

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA381, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183274/ina381-ina381-alert-is-not-locked-for-the-first-time

器件型号:INA381
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

下图是仿真波形

当 INA381复位被连接至高电平电源时、警报第一次不会被锁定。 它仅在第二次锁定。 请告诉我原因。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 PSpice 上的仿真波形吗? 如果是这样、INA381模型有一个限制、则不应如此。 在实际操作中、如果复位为高电平、INA 将会锁存。

    感谢您的查找。 我将与团队沟通以解决这一问题。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Castrense:

    客户告知是在 PSPICE 上仿真的、从官网上下载了这个模型。 他要求有人检查该模型上是否存在此问题。  

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还使用官方模型在 TINA-TI 中模拟了这种情况、并获得了类似的结果、这就是我认为模型不正确的原因、我将与我们团队的模型专家进行联系、以更好地理解这一点。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、梅森、

    在锁存模式下运行时、仿真模型似乎存在错误。 我可以看到、当您在编辑仿真配置文件设置中选择"SKIPBP"选项时、此错误已修复。

    对于 TINA、要解决此问题、您需要在瞬态分析选项中选择"使用初始条件"或"零初始值"。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1.在设置中选择了"SKIPBP"、但它仍然不能第一次锁定;我们发现、如果电流变化率降低、它可以第一次锁定。 我想知道锁存器的输入是否需要稳定时间和维护时间?

    2.请告诉我为什么它不能只第一次锁定?

    3.我们还尝试过,如果我们不选择"SKIPBP",它将不会被锁定。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Katherine、

    如果降低电流变化率可以解决此问题、那么缩短"最大步长"时间也会有所帮助。

    无论采用哪种方式、这都只是一个仿真模型问题、而不是实际的器件问题。

    根本原因与仿真模型在内部如何在  仿真开始时设置复位引脚的数字电平有关。 如果未选择 SKIPBP、则软件将尝试在开始瞬态仿真之前建立稳定的直流偏置工作点。 ALERT 引脚由一些非理想开关(压控电阻器)控制、如果使用高仿真导通参数和/或 ROFF 和 Ron 之间的范围非常大、有时可能会导致收敛困难。 在这些开关的输入端还有一个电容器、也许在 为开关实现确定性解决方案之前必须经过一些瞬态时间、 因此在开始瞬态仿真之前尝试确定这一点并不是一个好主意 (未选择 SKIPBP)。

    最棒的

    Peter