This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2145:放大器和其他组件选择

Guru**** 2995230 points

Other Parts Discussed in Thread: LF412, OPA2145, TL082H, LOG114, TL072, OPA397, OPA392, OPA197, OPA192, LMP7721, OPA828, OPA2392, LMP2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184269/opa2145-amplifier-and-other-component-selection

器件型号:OPA2145
主题中讨论的其他器件:LF412、 TL082H、 LOG114、 TL072、 OPA397、 OPA392、 OPA197、 OPA192、 LMP7721、 OPA828、OPA2392、 LMP2012

各位专家:

我们正在使用对数放大器开发解决方案、并考虑根据 此处应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snoa575b/snoa575b.pdf 中的设计开发电路

本设计中使用/推荐使用的放大器为 LF412。 由于该器件不可用、我们正在寻找替代产品、这些放大器具有类似的特性- OPA2145、TL082H。 我们是否可以使用它的任何人、或者使用任何其他器件更适合? 我们的感应电流范围为100pA 至10mA。 电源电压为+5V。 所需输出0-2.5V。

LOG114符合我们的确切要求、但并非始终在市场上提供、因此我们希望使用常用的运算放大器构建电路。

该电路还 kΩ 一个特殊的1K 电阻器"*1%薄膜电阻器在25°C、+3500ppm/°C 时为†1k Ω(±1%)。" 我们可以从哪里获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、

    我多年前就使用 TL072构建了该电路。 但任何出色的 JFET 或 CMOS 运算放大器都能实现。

    您的电路是否由双极电源电压供电? 输入失调电压是否至关重要? 带宽是多少?

    [~userid="460872" URL"†/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184269/opa2145-amplifier-and-other-component-selection ]\n 此电路还需要一个特殊的1K 电阻器"*1%薄膜电阻器°1 kΩ(±1%)(25°C、+3500ppm/ C 时)。" 我们可以从何处获得它?

    您可能会发现此主题非常有用:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/765814/lmc6001-tell-me-please-where-i-can-buy-a-thermal-resistor-r1

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答!

    我不熟悉模拟电路。 我是否可以知道这个术语是指什么"好"? 哪些参数决定放大器是否正常?

    我们将使用该光电二极管- https://www.excelitas.com/product/vtb5051h-si-pd-5-148mm2

    是的、我们的双极电源为+15至-15V。

    我确实检查了 TCR 的基准、但根据我们的要求进行调整是令人困惑的。 您能否提供更多详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、

    [引用 userid="460872" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184269/opa2145-amplifier-and-other-component-selection/4460541 #4460541"]我是否知道该术语是什么意思?

    "良好"是指输入失调电压极小的运算放大器。 我相信、来自该论坛的 TI 专家会推荐您使用合适的 OPAMP。

    [引用 userid="460872" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184269/opa2145-amplifier-and-other-component-selection/4460541 #4460541"]我确实检查了 TCR 的引用、但根据我们的要求进行调整是令人困惑的。 您能否提供其他详细信息?[/报价]

    使用 PT1000元件而不是1k/Q81电阻时、必须调整15k7/1k 电阻分压器。 我要用 PT1000元件替换1k/Q81电阻器、用17k2和28R (例如 E192系列)的串联电路替换15k7电阻器。 这在25°C (17228R / 1097.35R = 15.6996)时提供了良好的匹配。 当您从官方表中查找 PT1000元件的电阻值时、25°时 PT1000的温度系数约为+3542ppm/°C。 这应该足够接近1k/Q81电阻的+3500ppm/°C。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的意见、Kai。 就运算放大器选择而言、根据温度 范围、您可能需要考虑最大输入偏置电流 Ib。  由于 CMOS 和 JFET 运算放大器中的大部分 IB 是反向偏置 ESD 保护二极管电流泄漏的函数、因此它每10摄氏度增加一倍; 因此、典型的 IB 为1pA @25C 变为1nA @125C  (系数2^10)。  由于您声明需要感应低至100pA 的电流、因此如果您在室温以上运行、则必须考虑 IB 与温度变化。  此外、 输入电压偏移(Vos)和轨到轨输入/输出电压范围为任何设计增加了灵活性。  总而言之、我相信 OPA392或 OPA397是5V 单电源的最佳选择 、而对于+-15V 双电源、OPA192或 OPA197将是我的选择-请参阅下面的内容。

    为了实现更低的 IB 和噪声、您还可以考虑 LMP7721 (5V)和 OPA828 (+/-15V)、但它们需要更高的静态电流 Iq。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的详细解释!

    我们计划使用此 PT 元素- https://www.digikey.in/en/products/detail/heraeus-nexensos-usa/32207614/15926855。 您在使用此器件时是否看到任何问题? 如果你找到更好的选择,我推荐你来这里。  它具有3850ppm/°C 我想知道您是如何计算25°C 的温度系数的、 并得到该值"+3542ppm/°C"。 使用此公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek Lis:

    感谢您提供有关运算放大器的信息和建议。 现在、我们更好地了解了运算放大器的参数选择。 除了"输入偏置"和"偏移电压"之外、我们还需要考虑其他因素吗? 遗憾的是、OPA392和 OPA397不可用。 因此、我们需要从可用产品中选择一个。

    我们希望运算放大器由+5V 单电源供电。 最好是在单芯片中使用双运算放大器、以避免空间消耗。

    根据我们列出的一些建议参数、您是否推荐此器件或其他器件中的任何器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tylor、

    我看到双通道 OPA2392的库存为30、000件。  此外、您还可以考虑其他三个器件-请参阅以下内容:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、

    对于 PT1000元件、温度系数不恒定、但随温度略有变化。 因此、我将计算围绕应用的平均温度进行、我假设该平均温度为室温(+25°C)、并仅考虑一个小的温度差:

    Alpha =(R26 - R25)/R25 / 1°C

    从官方表中可以读出 PT1000元件的以下电阻:

    +25°C:1097.3 Ω

    +26°C:1101.2 Ω

    其结果为:

    Alpha =(1101.2 - 1097.3)/ 1097.3 / 1°C = 0.003554 =+3554ppm/°C

    ME 之前给出的+3542ppm/°C 数是借助快速近似公式计算得出的。 您可以看到、这两种结果之间的差异非常小、尤其是当您记住、这种温度敏感电阻器的温度系数可能显示几个100ppm/°C 的制造容差时

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LIS、

    对我来说、门户网站显示 OPA2392已缺货、而且它是 BGA 封装、这增加了原型测试的复杂性、因此决定使用 LMP2012。 感谢您的参与,我们的回应和建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    感谢详细的解释! 提供的所有信息对于设计此电路非常有帮助。 现在已完成。 您是否可以对其进行审查? 由于您已经使用 TL072芯片构建了相同的电路、因此您的评论将增加更多值。 如果是,我可以在邮件或个人聊天中共享它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tylor、

    由于我不是 TI 的员工、您可能需要将原理图发送到 Marek。

    Kai