This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:OPA552

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184740/opa552-opa552

器件型号:OPA552
主题中讨论的其他器件: OPA551

尊敬的支持:

我有一个相当简单的运算放大器电路、可产生0 --20V 的输出电压。 为了 使我的正0-20V 反相、我使用 OPA552 芯片、该芯片具有基本 G=1、2x15kOhm 电阻器。  

我的问题是我的芯片变热的速度很快、尽管这是正常工作的。 我附上有关电路的图片。 您能帮我介绍一下我错过了什么、为什么我会遇到非常高的结温?

Sincelly

Zsolt Danyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、

    OPA552很可能会振荡、因为您以2V/V 的噪声增益运行 请注意、OPA552已解补偿、需要5V/V 的最小增益 我将采用未解补偿的 OPA551、它将在-1V/V 增益(= 2V/V 的噪声增益)下工作。

    顺便说一下、什么连接到 OPA552的输出? 如果存在高容性负载、OPA551也可能会出现问题。 您能否展示 OPA552电路的完整原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、

    Kai 的评论涵盖了问题的可能原因。  

    请向我们提供负载值、负载类型和 BW 要求等、也许我们能够为您进行补偿。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、Raymond。 我将首先尝试 OPA551、如果它不起作用、我将返回给您。 如果它与551一起工作的话,我不想浪费你的时间。

    谢谢、谢谢、谢谢  

    Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zsolt、  

    我现在要结束调查。 如果您有其他问题、您仍然可以打开主题、并解决您可能遇到的任何其他问题。  

    最棒的

    Raymond