This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:GND 引脚规格要求?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, LM311, LM6511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185807/tl331-gnd-pin-spec-requirement

器件型号:TL331
主题中讨论的其他器件: LM311LM6511

您好!

我是否知道 TL331 GND 引脚电平规格?

可以使用负电压吗? 如果是、限制是什么? -36V 或 VCC-GND=采用36V Abs?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电压都是相对于 GND 测量的。 在您的电路中、可能会为该电压分配不同的值(相对于电源的接地端测量)、但从器件的角度来看、GND 始终为0V

    VCC 必须大于 GND、最高为36V。输入最高可比 GND 低−0.3V、或比 GND 高36V。 两个输入之间的差值最高可达±36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是的、您可以这样做。 但正电源电压和负电源电压之间的差值不得超过36V。 必须相应地调整绝对最大额定值和共模输入电压范围。

    示例:当您使用+/-12V 双极电源电压时,共模输入电压范围将转换为-12V... +10.5V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    正如 Kai 和 Clemens 所说的、是的、您可以在双电源上使用 TL331。

    只要您知道以下项目:

    总电源电压(V+- GND 引脚)必须小于36V (如讨论的 Clemens)。

    输入电压不应小于 GND 引脚、且比 V+引脚低高达2V (如 Kai 所示)。

    3.请注意,输出将被拉低至 GND 引脚电位,而不是系统接地。 因此、对于接地参考逻辑电平、可能需要对输出进行一些电平转换。

    LM311、LM319和 LM6511是专为双极电源和接地参考逻辑输出而设计的器件。