This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV761:LMV761无响应

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV761, TLV3601, LMV7219, TLV3201, TLV3501, TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1184086/lmv761-lmv761-not-responding

器件型号:LMV761
主题中讨论的其他器件: TLV3601LMV7219TLV3201TLV3501TLV3603

你好

我在我们的项目中将 LMV761用于超声波液位感应器件。 IC 用于检测来自电路放大器级的回波信号。  

除非我用示波器的探头(如图中所示的圆柱形部分)触摸输出、否则 IC 没有响应。 当我用探头段部件接触输出引脚时、它开始工作。 我不知道发生了什么。 我已经上传了电路上 IC 的 PCB 部分。  

在这里需要一些帮助!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bisso 您好!

    您能否提供完整的原理图、显示整个输入级和传感器? 我看到很多"ns"(无填充)电阻器...

    我猜您有一个交流耦合输入、但不提供直流偏置路径-示波器探针在连接时提供该路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好@Paul。 感谢您的回复。 希望它能有所帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bisso 您好!

    R15、R16、R17、R18和 R19的值是多少? ECHO_SIGNAL 放大和 DIGITAL_ECHOT 的预期输入电压范围是多少?

    请记住、LMV761不是 R-R 输入、所有输入电压必须至少比 V+低1.2V (或+3.3V 电源上+2.1V 最大输入电压)。

    您是否有示波器照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器的值:

    R15 = 56k

    R16 = 5.1k

    R17 = 13k

    R18 = 3.3k

    Echo 信号放大器的预期电压范围为1.5V 至0.4v

    当我们使用探针圆柱形截面部件成功激活比较器时、我将上传示波器图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    紫色:Echo 信号放大

    绿色:当我用示波器触摸输出引线后,来自比较器的输出信号

    黄色:压电输出  

    蓝色:压电式传感器的驱动信号。  

    我希望它会有所帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bisso 您好!

    根据我看到的情况、-in 输入端的阈值约为+670mV。

    遗憾的是、您的示波器照片示波器看起来是交流耦合的、因此我看不到输入信号和阈值之间的直流关系。

    "digit_echo"电压范围是多少? 它提供直流偏置。

    比较器的输入看起来是通过 C15和 C16进行交流耦合的、这会产生一个电容式二分频分频器。 因此、输入电压将以±围绕接地以半振幅为中心。 你打算这个吗? 传感器在哪里?

    您能否在具有直流示波器耦合的公共基准上拍摄+IN、-IN 和输出的照片、以便我们能够看到信号电平的真正关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已为所有通道激活直流耦合!! 这就是结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器 C15和 C16主要用于滤除回波信号中的所有噪声和纹波、并使比较器的信号平滑以避免被噪声信号驱动。  

    我不知道电容分压器!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为您的分析可能会有什么问题? 因为我一直无法弄清是什么导致了 IC 的这种类型的运行。 在电子设计方面没有太多经验!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bisso

    感谢您提供更多信息。  我们将在明天进行回顾,并与您再次会面。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我在等!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bisso 您好!

    主要问题似乎是电容耦合输入和输出通过 R15的正反馈。

    示波器照片的颜色有点淡、因此很难区分波形。 此外、您的探头设置似乎是1X、但您似乎使用的是 x10探头、因此测量的电压会降低10倍。

    在直流条件下、输出通过 R15在0V 和3.3V 之间拉取 digit_echo_eland放大 器。

    由于这是正输入,当正输入高于负输入(670mV 基准)时,输出将变为高电平。 因此、您创建了一个锁存器、并通过将输出短接至低电平来对其进行"复位"。

    对于迟滞(正反馈)、分压器需要有一个低源电阻。 我假设 R15和 R16用于迟滞。 问题是电容器不能为 R16提供固态低阻抗直流电源。

    需要做的是将 ECHO_SIGNAL 放大器偏置到低于(或高于) 680mV 阈值的点(取决于您的信号和极性)。

    因此、移除 C16并创建一个分压器(类似于 R17和 R18)、以将直流偏置点设置为略低于 R17/18电压(如下所示为 R1和 R2)。

    另请注意、我将 R15更改为560k、这更适合迟滞。 使用正常工作的迟滞、您不需要使用布鲁日力滤波器。

    当然、您需要根据自己的要求调整这些阈值。

    仿真已附加...

    e2e.ti.com/.../Bisso.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、感谢您的反馈、让我试试吧!
    应用这些建议后、返回此处查看详细结果!!  

    此外、您还看到了 PCB 布局、我确实没有遵守数据表中的要求、我希望这也不是 IC 故障的原因之一!  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bisso 您好!

    这是一个基本的设计问题。 布局不是问题。 我看不到任何可能造成损害的"危险"。

    您可以将两个推荐电阻器中的一个固定在 C16的旧焊盘上。 您可能还希望不使用 R15启动、以便可以拨入您的电平。

    正如我警告的那样、请确保任一输入引脚上的输入电压范围介于0V 和2.1V 之间、否则可能会产生错误输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Paul!

    此外、您能否像同类比较器一样推荐采用同一封装、从而满足您的需求?  这将帮助我进一步发展!

    我仍在落实您的建议!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bisso 您好!

    您是否需要关断? 它是否需要位于相同的引脚排列中? 您可以使用双通道吗? 是否有封装首选项? 更喜欢低成本或更好的性能?

    有多种选择。 查看 LMV7219、TLV3201、TLV3501、TLV3601。 还有 TLV3603、它具有可调节的内部迟滞(无需 R15)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非静态电流较低、否则我需要关断  

    2.不一定是相同的引脚排列

    3.无双路

    SOT-23-6

    低成本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!! 我在使用分压器和 R15的电路中进行了您建议的更改、然后我增加了 Vref 以适应阈值。  
    我已经将 C16移出分压器、因为我的编程设置需要将其编程为仅检测第一个脉冲之后的一个脉冲!!  

    感谢 Paul 的帮助!!!