This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:INA180

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185265/ina180-ina180

器件型号:INA180

您好!

   在我的电路中、我必须感测电源为6V 的伺服电机中的电流。  为此、我是否可以使用由3.3V 电源供电的 INA180。 主要问题是6V 和3.3V 是由独立电源产生的。  我的想法是为 STM32的内部 ADC 提供放大器的输出。 那么、我对不同的功率 和接地存在疑问、它是否能够准确测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Arjun、

    只要6V 和3.3V 电源的返回电势不随时间的推移而显著变化、那么使用此电路应该是可以的且准确的、正如您所描述的那样。 此外、理想情况下源不应经历快速差分电压瞬变、其中一个源的绝对电压相对于另一个电源轨发生变化。 这基本上是一个快速的 VCM 变化、这将导致交流 CMRR 输出干扰。

    基本上、这意味着在任何时候都不会违反绝对输入 VCM 电压、在这里它可以承受高达+26V 和-0.3V 的电压、并且还尝试避免快速接地变化、这会损坏器件或导致交流 CMRR 误差。

    理想情况是、两个接地的接地/回路都连接了低阻抗走线、以避免接地环路、输出干扰和我们的损坏。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

           感谢您的回答。