This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481:找不到当前值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186223/lmp8481-unable-to-find-current-value

器件型号:LMP8481

在我的电路板中、LMP8481未提供正确的输出。 从数据表中可以通过公式(vsense = Vout /增益)从 Vout 电压中找到感应电压。 我将使用 IC 的 LMP8481 H 型号。  
因此、对于2A 电流、压降为100mV、输出电压应为10V 或接近该值的值。  但我将获得1V - 1.5V 的输出电压。 因此、我无法计算电流的确切值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    示例显示了原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    如果没有原理图、很难说出问题是什么。 确保 Vcc 高于所需的最大电流输出加上 Vsw摆 幅_high。

    此致、

    化学文摘社