This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA281:负 Vsense 上的输出

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: INA281, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186315/ina281-output-at-negative-vsense

器件型号:INA281
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我对 INA281在施加负 Vsense 时的行为有疑问。

数据表中提到器件需要一些时间才能恢复、因为器件处于过载状态、但这在我的应用中不是问题。
但是、我想知道 如果施加负 Vsense、或者输出电压是否未定义、器件的输出电压是否保持在0V (或更低的电源轨限值)?

感谢您的回答。

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    喜欢这个吗?

    e2e.ti.com/.../markus_5F00_ina281.TSC

    我会运行 TINA-TI 仿真。 TINA-TI 是免费的、可在此处下载:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全正确。
    好的、根据仿真、输出保持在0V。

    我不确定是否可以信任 TINA-TI、因为这超出了正常运行范围、我不确定这是否在仿真中正确实现。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    是的、INA281的输出会更负。 但一路冲到 GND 只能做到这一点

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、

    Kai 在这里是正确的。 无论饱和过驱如何、该器件都将受到数据表中摆幅至 GND 规格的限制:

    即使是具有电荷泵的器件、摆幅也可能会接近、但绝不会完全到达 GND、当然也不会超过。 在这种情况下、您最可能在输出端看到的值为~5mV、但器件之间的值可能高达20mV。 请记住、饱和是一种非线性行为、我们无法确定器件在再次向器件提供线性输入后需要多长时间才能恢复。 您可以预期的典型值是我们中的一些人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、感谢你们的帮助!