This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2180-Q1:INA2181-Q1和 INA2180-Q1之间有何差异? 使用 INA2181-Q1替代 INA2180-Q1、设计中是否需要注意任何事项?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2180-Q1, INA2181-Q1, INA2180, INA2181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185754/ina2180-q1-what-are-the-differences-between-ina2181-q1-and-ina2180-q1-with-ina2181-q1-to-replace-ina2180-q1-is-there-any-matters-needing-attention-in-the-design

器件型号:INA2180-Q1
主题中讨论的其他器件: INA2181-Q1INA2180INA2181

INA2181-Q1和 INA2180-Q1之间有何差异? 使用 INA2181-Q1替代 INA2180-Q1、设计中是否需要注意任何事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者之间的差异与以下事实有关:INA2181输出基准输出到专用引脚、而在 INA2180中、它们在内部短接至地。 下面是并排比较(INA2180和 INA2181):

    否则、电气性能保持不变。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有比推荐的 P2P 替代物料 INA2180-Q1更长的交货时间的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们确实提供了一些双通道电流感应放大器。 但是、在应用汽车级和 P2P 的要求后、似乎没有人能够替代 INA2180-Q1。

    但欢迎您查看这些产品、 您可以在此处找到链接

    此致、Guang