This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202:公式(4)

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186261/tlv3202-equation-4

器件型号:TLV3202

各位专家、您好!

我对数据表 P14中的公式(4)有疑问。
"Vin1 = R1 x Vref / R2 x Vref"是正确的公式? 它应该是"Vin1 = R1 x Vref / R2 + Vref "?


谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我同意您的意见。"Vref/R2"是必须流经"R1"的电流、"R1 x Vref/R2"是"R1"两端的压降、该压降加上"Vref"提供了必要的"Vin1"、以使比较器切换。

    似乎是一个拼写错误。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    感谢您提出这个问题。 是的、这是一个拼写错误、我们 知道这一点、我们希望在下一个数据表修订版中更新这一点。 应为“…”  + VREF”