This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:S4P 矩阵

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185572/trf1208-s4p-matrix

器件型号:TRF1208

您好!

对于设计工具和仿真、您可以提供10MHz 至10GHz 范围内的 TRF1208 3端口 S 参数文件。

您是否可以为我提供从1MHz 到10GHz 的4端口 S 参数文件?

我想在差分差分配置中使用 TRF1208、并且需要在之前进行一些仿真。

谢谢、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    附加 TRF1208的 s4p 文件。 频率范围为10MHz 至12GHz。 VNA 通常 不覆盖低于10MHz 的频率。   我们使用示波器在极低频率下测量了放大器的增益、发现它在低至0.1MHz 的频率下是平坦的。  对于低频、 需要将耦合电容器增加至2.2uF。 但由于电容器的 SRF、极高频率下的响应会受到影响。  

    此致、

    -Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TRF1208_5F00_4Port.s4p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    感谢您提供 S4P 文件、它非常有用。

    如果您不介意、我还有两个问题:

    1. 在下面的 TRF1208原理图中、是否正确地将2个反馈电阻器视为大约240欧姆?
    2.  您是否可以为我提供一些 e_n 和 i_n 频谱噪声密度源等效值、而不是数据表中提供的大约7dB 的噪声系数(NF)? 在 NF 中、忽略 I_n、我发现  e_n=1.7nV/sqrt (Hz)。 这是一个很好的近似值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    很抱歉耽误你的时间。 您的猜测已经接近尾声。 反馈电阻器约为250欧姆。 噪声电压 e_n = 1.3nV/rt.Hz。