This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:输出电压泄漏电压

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1185467/ina210-vout-leakage-voltage

器件型号:INA210

大家好、

客户报告说、当他们移除 V+上的电压时、但在 IN+/-上保持20V 电压。 输出引脚上存在泄漏电压。  

我在 EVM 上完成了相同的测试条件。  该行为也可以在 EVM 上重复。 我将 IN+和 IN-短接、然后将 IN+/-连接到20V。 输出电压为1V。

我是否可以知道、除了我们器件的行为之外、这是什么情况? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    "删除"是什么意思? 施加0V 电压还是从电源电压线路断开 Puppy 电压引脚?

    如果流入输入引脚的泄漏电流可能会使芯片产生偏置并导致非零输出电压、我就不会感到意外。 如果这是一个问题、您可以在输出端添加一个继电器或限幅器、从而在电源电压下降时强制输出端接地。 继电器和 INA210必须由相同的电源电压供电。

    下面显示了两种方法:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    由于有反馈、移除的意味着从  电源电压线路上断开电源电压引脚。

    让我与客户核实并返回给您:-)

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅数据表的此部分。 "7.4.2关闭 INA21x 系列"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    感谢您的支持、这对您有所帮助。

    此致、

    Mike