This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:直流时的通道分离

Guru**** 2771315 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2182, OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186286/opa2182-channel-separation-at-dc

器件型号:OPA2182
主题中讨论的其他器件: OPA2277

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 OPA2182而不是 OPA2277、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

关于 OPA2277数据表、描述了直流时的通道分离。

但是、OPA2182数据表未对此进行说明。

请告诉我们 OPA2182的直流通道隔离。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    请查看数据表第9页的"串扰"规格。

    150dB µV 0.032 μ V/V

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shinichi-San、

    [引用 userid="119143" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186286/opa2182-channel-separation-at-dc "]您能不能告诉我们 OPA2182的 DC 通道分离。

    请参阅 Kai 的评论、 查看下面捕获的图像。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到其他注释中、有 OPA2182通道分离图-请参阅下面的。  话虽如此、 直流时-150dB 仅适用于10kohm 或更轻负载-较重的负载将导致直流时的通道间隔数更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai、Raymond 和 Marek、

    感谢您的快速回复。

    我很高兴收到您的大量建议。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一