This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA692:在同相电平位移电路中使用 OPA656

Guru**** 2856680 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187112/opa692-using-of-opa656-in-a-noninverting-level-shift-circuit

器件型号:OPA692
主题中讨论的其他器件:OPA656TINA-TI

感谢您在上一个答案中提出的建议。 我的信号的上升时间为30ns、OPA656看起来非常适合我的应用。 我还尝试将其用于电平位移。 我使用模拟工程师计算器将电压从[-2.5V 2.5V]转换为[0.5V 3V],从而定义了同相电平位移参数

当我使用模拟工程师计算器的电阻值时,带宽会显著降低。 当我将电阻值减小10倍时、带宽增加了将近11倍。 同相端口的电阻值为何会显著影响带宽?

其次、我要将我的电压从[-2.5V 2、5V]更改为[1V 3.5V]。 在这种情况下、与前一种情况相比、仿真时间非常长。 此外 、输出电压的高电平状态约为3V、而不是3.5V (请参阅下文)。  这样做的原因可能是什么?

在下面、您可以找到 我的仿真电路的 Tina-ti 文件。

此致、

Kara


e2e.ti.com/.../level_5F00_shift_5F00_120.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kara、这是一个有趣的工具。 可能是由速度较低的精度人员完成的、他们可能对源阻抗和噪声问题不太关心。  

    它们应该添加到输出的几个字段是总源 R 和产生的约翰逊噪声。  

    在这里、电阻源为5k Ω(8.9nV 在 V+输入端增加了噪声)。 该5k Ω 电阻将与2.8pF 的模型寄生输入 C (对于文件中的 OPA656)相结合、以在11MHz 时提供一个额外的极点-远低于1 BW 的任何器件增益。 此外、对于这种在更高速度下的方法、您的电源需要能够吸收电平转换电流、而偏置电压源需要通过更高的 F 具有低阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。