This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901-Q1:该组件是否具有过载保护?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902-Q1, LM2901-Q1, LM2901, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187116/lm2901-q1-does-the-component-have-overload-protection

器件型号:LM2901-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2902-Q1LM2901LM2902

尊敬的 TI 团队:

我们使用该组件对电源进行电压调节。

我想知道该器件是否具有断续或闩锁保护等过载保护。

此致、

Manuel Heine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值中所示、输出可以承受对地短路、但不能承受对 VCC 的短路

    该器件用作普通放大器。 如果您希望电源具有间断/闩锁功能、则必须自行实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    这是 LM2901-Q1还是 LM2902-Q1?

    LM2901是一款四路比较器、而 LM2902是四路运算放大器产品。

    LM2901输出将灌电流限制在12-16mA 左右。

    如果您将输出短接至 V+、那么它将耗散几十到几百 mW、这将导致它过热并最终自行损坏...

    正如 Clemens 所说、这些器件很简单、没有任何高级保护功能。 需要外部保护。