This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4250可编程运算放大器替代产品

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186861/lm4250-programmable-op-amp-replacement

此表单不允许我输入 LM4250作为器件型号。

请帮助我查找过时的 LM4250可编程运算放大器的最接近替代产品。   有其他方法可以使用模拟开关来解决这一问题、但我将首先介绍直接方法。   这就是我们多年来一直使用它的方式:

我一直在考虑这一点。

由于我们仅在两种状态中的一种情况下使用此 LM4250可编程运算放大器、因此它本质上是一种数字控制、即1)。 打开并作为正常的单位增益运算放大器缓冲器运行、或2.) 输出处于高阻抗状态时处于极低功耗模式的关断状态。  但…μ A 输入仍必须在极高阻抗模式下工作、以便不会加载正在对其进行馈送的 CA3080 OTA。

CA3080 (在提供的 sketch I 中)具有高阻抗输出、无法直接驱动 XR2211。  上电时、XR2211的输入电阻为20千欧。  因此、我们需要使用单位增益缓冲器缓冲 CA3080。  但同时、我们将 XR2211断电、以在 FSK 通信之间节省电力。如果我记住正确的话、在断电期间、XR2211 20千欧的输入电阻会变得更低。  因此,我们需要一种基本“三态”运算放大器缓冲器的方法,以便它在 XR2211断电时不会产生任何(浪费的)电流(这也可能会使运算放大器输出短路)。  我知道、这很令人困惑。  因此、我可能不需要 可编程运算放大器。  可能会使用具有关断功能的运算放大器。

我一直在关注您的具有关断功能的 TLV9001S。  它能满足我的一切需求吗?  其数据表指出、其输出在关断时具有高阻抗。  它的输入怎么样?  它能否在其输入端连接两个1.4M 电阻时正常工作,如 sketch 所示?

 

根据您的应用手册 SBOA367B、《为具有关断功能的 TLV90xxS 运算放大器进行设计…》 …μ A …μ A

从 SBOA367B 的第6.2节中可以看到  :“在大多数情况下,使用同相电路时,对信号耦合到输出的担忧极小。  但是,在任何相关频率下验证电路的频率响应并确保不会出现下游问题仍然是一个好主意。”

此电路是否符合我的限制?

由于我们的频率相当低、为30kHz、因此该电路似乎不会在正常运行或关断状态下对 CA3080 OTA 的前一级进行负载。

在关断状态下,TLV9001S 的输出端可能会出现对地短路,根本没有问题?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、大家好、欢迎参加 e2e 论坛。

    在5VA 通电的情况下、SHDN 和导通状态下的输入均为高阻抗;输出和反相输入将为高阻抗(无电流流动)。  

    在关断模式下、输出可以短接至地或接地(引脚2)和 V+(引脚6)之间的任何其他电压。