This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:放大器论坛

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311, TL3016, TLV1805, TLV3601, TLV3501, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183490/tlv1805-amplifiers-forum

器件型号:TLV1805
主题中讨论的其他器件:LM311TL3016TLV3601TLV3501TINA-TI

你(们)好,先生

使用 TLV1805DBVR 作为比较器、一个输入是 方波、另一个引脚输入不同于 5~9V 的电压

 当输入电压上升时,输出波将具有更长的传播时间 ,如下图所示

请给出建议。 谢谢

当 电压 与5~9V 不同时、我需要一个输出波形传播延迟更小的比较器

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    PLESE 显示了原理图。 此外、您的示波器图的时间刻度是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就像这样

    正 输入是 固定 方波、负输入是5 ~9V 的 Vref

    200/时间刻度。黄色波形为1MHz 方波

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    感谢您发帖。  您会看到传播延迟变化对过驱的影响(请参阅数据表中的图39和40)。  对于9V 基准、输入信号可能只是勉强超过基准、因此传播延迟更长。  在相反的方向、从高到低、您会看到传播延迟几乎匹配、因为过驱电平非常大。  在将来共享示波器屏幕截图时、请勿裁剪。  我们需要查看所有信息、例如每分段电压、时间以及接地基准的位置。  要共享的更好图片是同一屏幕上的输入和输出波形。  在超过5V 的工作 电压下、我们实际上没有更快的器件。  您可以考虑 LM311系列、但它有一些缺点。  如果需要任何额外的帮助、我们将在1月3日休假后返回。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    TLV18d 的传播延迟超过了间隔 我的项目需要另一个器件。

    关键规格。 如下所示

    传播延迟小于20ns
    2.共模输入电压范围至少为-3.5V ~+3.5V。 范围越大越好。
    3.需要考虑成本和尺寸。

    请告知我合适的器件。

    到目前为止、我找到了 TL3016。 但我不理解传播延迟与输入阻抗之间的关系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex

    我希望我对你有一个好的答案。  我可以解释两种方法、因为这种 d/s 是在90年代后期创建的、我们无法确认。  如果它真的是 tpd 与输入阻抗、我只能假设输入阻抗乘以输入偏置电流会产生需要克服的偏移、因此这可能会改变传播延迟、但它将取决于输入波形的斜率。  另一种解释是、它们意味着输出负载阻抗、因为它就在负载电容器图旁边。  因此、可能会对输出进行一些寄生滤波、这可能会影响传播延迟。  正如您所说的、我真的很想解释一下。  我的诚实观点是、不要担心这个问题、而是专注于传播延迟与驱动过大、而这正是您最重要的规范。  通过查看数据表中的曲线、它们可以放大相当多的面积、并且不会显示在更大的外径水平下、它的改进程度。  但作为一款速度快得多的器件、我不会期望您在 tlv1805上遇到的大量变化。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在 TI 是否有任何建议器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    您是否希望运行双电源以允许共模输入电压变为负值? 请记住、输出现在会将负 VEE 摆动到 VCC。 在该速度下、我们有 TLV3601和 TLV3501。  

    如果您希望在输入端使用双电源、但具有接地参考输出、我们提供了 LM319、但它的速度不够快、无法满足您的应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 很抱歉让人困惑

    我们没有比 TL3016更好的产品了。  如果您使用+/-5V 供电、则可以处理+/-3.5V 输入、并且您的基准的传播延迟变化应更小。  该器件还具有单独的 GND 引脚的优势、因此即使用+/-5V 供电、输出也只会将 GND 摆动至5V。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在数据表中、TL3016被称为" LT1016的功能替代产品"。 因此、我将查看原始 LT1016的数据表。 由于显示了"传播延迟与源电阻"曲线、我认为图8也可能显示 TL3016的"传播延迟与源电阻"。

    有趣的是、当您打开的 Spice 模型时

    TL3016 TINA-TI 参考设计

    您将发现 Spice 模型正在对传播延迟时间与源阻抗进行建模:

    因此、如果我是您、我将运行我的电路的 TINA-TI 仿真。

    一般来说、对于如此快的比较器、源阻抗应保持在1k 以下、以实现稳定性。 此外、如果您还考虑 TL3016的输入偏置电流和输入失调电压、则输入电阻无论如何不应高于约300R。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我倾向于同意 Kai 的观点。  最初的目的必须是在考虑源阻抗和输入电容时包括输入滤波。  我们通常不会在较新的高速器件中包含这一点。  但关于源阻抗、Kai 也需要尽可能降低源阻抗。  输入偏置电流乘以源阻抗会影响这些较高速双极输入级上的输入失调电压。

    再次感谢 Kai 的大力支持和论坛的支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 我们没有听到您的反馈、因此我们将关闭这条线程。  如果您有任何疑问、请随时回复