This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2011:输出电压在半电源电压时被削波

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187120/lmp2011-outut-voltage-getting-clipped-at-half-supply-voltage

器件型号:LMP2011

我创建了一个简单的同相电压跟随器、其输入电压直流偏移为1.25V、峰值振幅为1V。但是、 输出在接近1.65V 时削波关闭。IC 的电源为3.3V 单电源。我已附上以下相关 SPICE 文件供您参考。 我无法理解为什么会发生这种情况。 我看到过一个 TI 针对反相电压跟随器的测试电路、该电路似乎没有脱落。 但是、该电路似乎在接近电源轨一半的位置发生削波。 我已经尝试添加旁路电容器、输入电阻器和输出负载、使其与 TI 网站上上传的测试电路相似、但没有成功。

数据表中没有任何内容表明 LMP2011应该表现出这种行为。 毕竟、这是一个 RRO。 我的方法中是否存在问题或 SPICE 模型是否存在问题?

谢谢、

Steven

e2e.ti.com/.../LMP2011_5F00_issue.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    您超出了 LMP2011的共模输入电压范围。 数据表显示、输入电压应与正电源电压保持1.8V 的距离。 请参阅"共模抑制比"规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    在同相缓冲器配置中、 输入或输出的更严格的线性范围控制着与轨运算放大器输出的接近程度。  由于 LMP2011输出在负载为2k 或更高的两个电源轨的100mV 范围内、因此输入共模电压决定 了其输出能够达到的正电源轨的接近程度。  根据5V 单电源的数据表信息(见下文)、可以得出 Kai 提到的结论、即输入共模线性电压范围仅比正 电源轨低1.8V。  

    由于 LMP2011采用缓冲器配置、因此其输出 受 VCM 范围的上限限制-请参阅下文。