This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:查找能够存储 Imax、Imin 和 Iavg 的类似器件

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: INA232, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186832/ina232-looking-for-a-similar-part-capable-of-storing-imax-imin-and-iavg

器件型号:INA232
主题中讨论的其他器件: INA181

该 IC 似乎无法存储 Imax、Iin 和 Iavg。 如果我理解正确、那么只有最后一个值存储在寄存器中。

是否有其他类似 IC 具有此功能?

谢谢你

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    INA232可报告最后一个瞬时值或最后一个 Iavg。 可通过设置平均值和转换时间来设定用于计算平均值的时间间隔。 但是、在这段时间内、IMIN 和 Imax 都不会被存储。

    不过、警报功能有点相关、用户可以在该功能中设置低/高阈值。 只要超过阈值、就会设置一些标志。 此外、如果配置为这样做、则将设置 ALERT 引脚。 INA232以及许多其他数字电源监控器均提供警报功能。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    感谢你的答复。 那么、我想 TI 不 提供其他具有 我所需选项的 IC?

    谢谢、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    您答对了。 抱歉 ,我们没有符合您描述的设备。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    好的。 DS 在第8页提到的 INA181的 IQ 典型值为195uA、但在第13页、图 27 IQ 与 VCM 间的关系、在2-4V 之间、IQ 为~600uA、在较低的 VCM 电压下甚至更高。 为什么在电气特性页面上没有明确标记这一点?

    这是 IQ 的巨大差异!

    谢谢、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    电气特性表通常指定最常见的典型工作条件。 如果我们要纳入更多内容,这将很快变得不切实际。 这就是提供典型曲线以涵盖其他工作条件的原因。

    在这种情况下、您所做的是完全正确的–请检查典型曲线以防止将来出现意外。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我同意、但使用星号或下面带有注释的内容、提醒读者此编号有更多内容。 否则、有人会快速查找规格。 不同器件之间的比较可能会错过这一点、并认为实际情况并非如此、性能会好得多。

    谢谢、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    感谢您的建议,我将记下该建议并将其转交给维护数据表的团队。

    此致、Guang