This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:LMC6001和 LMC6008在不同的通道之间,但功能相同吗?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6001, SN74LVC541A, SN74AHC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186907/lmc6001-lmc6001-and-lmc6008-between-different-channel-but-same-function

器件型号:LMC6001
主题中讨论的其他器件: SN74LVC541ASN74AHC244

您好、支持团队

LMC6001和 LMC6008在不同的通道之间,但功能相同?

如果是。 我们知道 LMC6008是非常旧的器件、可以建议使用 LMC6008解决方案实现类似的功能吗?

VCC:3.3V 或5V,8通道的输入 PWM 信号。 用于风扇控制应用。

SN74AHC244或 SN74LVC541A 如何支持 PWM 缓冲器?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    这似乎专门针对逻辑/PWM 信号、对吧?  LMC6001差别很大、它是一款低偏置电流放大器。   

    我将向您介绍支持 SN74器件的团队、我认为他们将在这里有更多见解。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    [引用 userid="505972" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186907/lmc6001-lmc6001-and-lmc6008-between-different-channel-but-same-function "]通过 SN74AHC244或 SN74LVC541A 可以支持 PWM 缓冲器的方式?

    是的、任何逻辑缓冲器都可用于缓冲数字 PWM 信号。  不应使用逻辑缓冲器直接驱动风扇、但它可以用于控制信号。 您能更具体地说明您的需求吗?  

    什么是输入信号?

    工作频率是多少?

    负载是多少?