This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286:INA286输出噪声问题

Guru**** 2783485 points

Other Parts Discussed in Thread: INA286, INA282, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186171/ina286-ina286-output-noise-issue

器件型号:INA286
主题中讨论的其他器件: INA282INA293

您好、支持团队

1、负载是 CC 模式的电子负载、我们还在分流电阻器上应用了 CV 以产生直流电流(所有 PWM 和功率级都停止)、输出阻尼是相同的。

2.粉色信号为 LLC -变压器初级电压。

我们还在输出端添加了一个 RC 滤波器(180ohm+ 100pF~10nF)、并且在 PIN1和引脚8之间添加了22pF 电容、并将 CSL4值增加到220pf 、但不能解决噪声问题...

Q1:如果电流分流超过1.5A、则输出噪声将更糟。  内部开关会导致输出噪声吗?

原理图如下所示:

如下表所示:

INA 开关:

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    由于 INA286输出端的峰值与输入信号的峰值同步、这似乎与 INA286的"内部开关"没有关系。

    我认为这与您的输入信号严重超过 INA286的带宽(即10kHz)有关。 从示波器图中可以看出、您的输入信号包含200kHz 的基波? 对吗? 并仅考虑输入信号的远距离谐波。 因此、您很可能完全动态地过载 INA286。

    当您将低通滤波器的 R 从180R 增加到1k 时、示波器显示什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    我同意 Kai 的评估。

    我在另一个重复的帖子中建议了以下内容(我将在这里关闭并继续)-

    您可以运行一个实验来查看它是否是由输入干扰引起的。 您可以将2.5V 基准电压应用于 IOUT_REF、将 IN-和 IN+引脚都设置为恒定电压、例如5V。 输出信号应保持稳定。”

    或者、您可以将 REF 保持接地、移除分流电阻器、然后向 INA286施加恒定差分电压。 比较输出波形应该告诉我们噪声的来源。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai 和 Guang

    这是电流条件、但噪声无法修复
    基准已经接地。
    2.短接 IN-和 IN+引脚并断开与 R_SHUNT 的连接。
    3.所有 PWM 和功率级都将停止

    我们将尝试更高的带宽和单向电流感应(INA293A3和 INA293A4)

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    真正有趣的问题是"变压器初级电压"是否仍然连接到输入端(粉色信号)。

    顺便说一下、将 INA286的 REF 引脚连接至信号接地并不是一个好主意、因为在没有输入信号的情况下、输出将保持 INA286的线性工作范围并满贯进入饱和状态。 您在 INA286的输出上观察到的结果将不是一个代表性的行为。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lawrence、

    我同意 Kai 的说法。  当输入对地短路(或固定共模)时、 我希望 INA282输出相当安静、除了其固有噪声外、至少我们不应该看到相关峰值。

    但欢迎您试用 INA293,它是一款更新的产品,并且以更高的成本获得了大幅改进的规格。 请在可用时告知您的调查结果。

    此致、Guang