This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2022AM:输入电流绝对最大额定值。

Guru**** 2927170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2022AM, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1186970/tle2022am-input-current-absolute-maximum-rating

器件型号:TLE2022AM
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

TLE2022AM 数据表的输入电流的绝对最大额定值为+/-1mA。 我们了解它是稳定状态电流。 在瞬态条件下、它能否在1us 的持续时间内承受4mA 的电流?

希望您能尽早回复。

谢谢

-Raghavendra R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值不得超过、即使在短时间内也不能超过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    数据表的图71表明、即使是稍高的电流也可能在短时间内流动。 但是、当您使用运行仿真时

    TLE2021 TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    您将注意到、CF 期间的较高电流仅在10nsec 范围内的时间段内流动。

    请解释4mA 电流为何在您的应用中流动。 显示原理图也是一个好主意。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    绝对 最大 如上文所述、任何时候都不得超过规格。  话虽如此、如果电流保持在4mA、则可能不会出现问题、但您需要进行全面测试、了解 TI 不建议超过绝对值。 最大 电压。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答、

    该电路与数据表的图71相当相似、用于电压跟随器应用、输出端 RF = 75K、CF = 22pF 且晶体管电流驱动级。 我正在使用 WF5 5级和钳位电压为14V 的输出端双向器件评估照明分析。 这将确保运算放大器输入引脚上的电压小于15V (VCC 电源)。 但是、在短时间内、运算放大器输入端看到的电流高于绝对最大额定值。 该电流仅通过电容 CF、而不是通过 RF。

    任何建议都很好、

    谢谢、此致

    Raghavendra R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    您能否显示原理图?

    您是否已经对您的电路运行 TINA-TI 仿真?

    您是否考虑过添加 BAV99等外部保护二极管?

    Kai