主题中讨论的其他器件:OPA549、 TPA3255、 OPA462、 OPA541
大家好
新年快乐!
我正在对具有阻抗跟踪 功能的超声波驱动器进行设计;我需要使用正弦波驱动收发器,其 Vpeak 为350V,功率约为100W。 因此,我 计划使用具有+/-30电源 的 OPA549,然后使用 stup 变压器 1:14 。 如果 OPA549 适合于超音速、无论如何也能指导我吗? 以及如何计算高频变压器 以匹配收发器。
我还想将 TPA3255与变压器 1:7搭配使用;功率 为50V。
任何人都可以帮助我,我 也会感激
此致
Hector