This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA835:我们希望将其用于我们的应用、并使用 TI- PSPICE 原理图捕捉从该原理图视图中生成符号

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1187723/opa835-we-want-to-use-it-into-our-application-and-generate-a-symbol-from-this-schematic-view-using-ti--pspice-schematic-capture

器件型号:OPA835

尊敬的所有人:

请建议我如何使用 TI PSPICE 仿真/捕捉工具从原理图视图生成符号。 看起来、无论什么、"新建符号"选项都始终变暗。

我们将在项目结束时为您提供帮助、不胜感激。

谢谢、

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

     具体来说、对于 OPA835、您可以将官方符号与其关联的网表一起放置、如下图所示:

       (通过 PSpice 器件搜索进行搜索)  

     如果您想编辑符号部分、请右键单击该符号并选择编辑部分:

     对于新器 件、我们将按照此视频了解任何网表(TI 或第三方)、您可以将其与库中的符号关联、也可以将自己的一个与.OLB 扩展名结合使用。  

      除非您选择设计文件的特定部分、否则 PSpice 上的许多选项会变暗。 若要在 PSpice for TI 中创建新符号、该选项将在设计项目的"库"部分下存在.OLB 符号时可用。 不太确定为什么必须有一个文件、但选项将可用、如下所示:  

     我已将 OPA835 .OLB 和网表添加到下面的压缩文件夹中。 您可以使用这些文件上传到空设计的"库"部分、方法是右键单击"库"选项卡并选择"添加文件"。  

    e2e.ti.com/.../slom221b.zip

    谢谢、

    Sima