This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:LM2904B-Q1的电压输出摆幅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B-Q1, LM324, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1188045/lm2904b-q1-the-voltage-output-swing-of-lm2904b-q1

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM324LM358

大家好、团队成员

希望你们做得好!

我的客户正在评估我们的 LM2904B-Q1、他们有一些问题:

下面是 LM2904BQDRQ1的电压输出摆幅。 根据注释、它可以称为25°C 时的数据

在整个温度范围内、器件的电压输出摆幅是多少? 是否有任何其他报告或测试数据?

2.数据表显示了当 Iout 为50uA 和1mA 时的值,因此当 Iout 电流介于50uA 和1mA 之间时,是否可以根据线性关系估算此时的电压输出摆幅?

谢谢并超越此致

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    请参阅具有 LM324/LM358内核的器件设计指南第3.1节。 一般来说、相对于电源轨的摆幅在低温时可能更接近电源轨、而在较高温度下则可能更偏离电源轨。

    对于负电源轨、只要不提供大量电流、您就可以靠近电源轨。 文档中也对此进行了解释、但为了接近 V-、在输出端添加了一个恒定电流吸收器、如果拉电流非常小(低于50uA)、该吸收器可将您下拉至 V-。 因此、当拉电流为50uA 时、可以从负电源轨获得~100mV 的电压、但当拉电流为1mA 时、只能获得~750mV 的二极管压降。  

    https://www.ti.com/lit/an/sloa277a/sloa277a.pdf

    最棒的
    Jerry